结果:找到"光模块用途 光模块分类",相关内容1000条
- 全面分析光模块失效的原因有哪些?
- 光模块作为光纤通信中用来实现光电转换的光电集成产品,现被广泛地应用于数据中心、光纤到户、局域网、基站等领域中。光模块在使用的过程中难免会遇到使用异常的情况,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍几个光模块失效的主要原因。光模块失效的原因1、光模块受到静电伤害(ESD损伤)静电的放电过程非常快而且静电还可以产生极大的强电磁脉冲,会光模块造成较严重的伤害。与此同时,当静电吸附的灰尘积累到一定程度之后,会改变其中线路之间的阻抗,这不仅会影响光模块的正常使用,还会缩短光模块寿命。因此,在使用光模块的时候要避免环境过于干燥,而且也不要在没有做好静电保护的情况下徒手去触摸光模块中的静电敏感部位。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块使用,光模块失效,光模块寿命 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
- 光模块产品知识大汇总
- 一、光模块是什么?光模块就是一个光电转换模块,作用就是将设备的电信号转换成光信号,使光信号在光纤中传输,达到目的地后再将光信号转换为电信号。二、光模块的结构光模块由光电子器件、PCB板和光接口等组成,主要器件有TOSA(光发射)、ROSA(光接收)、BOSA(光收发一体)。其中TOSA的关键核心部件为激光发射光芯片,目前主流的激光器类型DFB、EML、FP、VCSEL。DFB是比较常见的直接调制半导体激光器,主要用于中长距离传输。VCSEL发射器光传输距离较短,一般适用于500m的短距离传输,EML是电吸收调制激光器,由DML、EAM调制器组成,适用于长距离光传输。ROSA的关键核心部件为探...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-15 17:25:00
- 56GQSFP+DAC铜芯高线缆的介绍及应用
- 56Gb/sQSFP+DAC电缆设计为一个更具成本效益和低功耗替代数据中心和企业网络带宽的短距离网络设备之间电缆组件互连方案。易天光通信的56GQSFP+DAC直连电缆符合SFF-8436规范。铜缆线规从30到24AWG可供选择,铜缆常规长度1-7米。产品特征:●符合SFF-8436。●每个通道高达14.3125Gbps的传输速率(4通道)●传输距离高达7m●工作温度:0〜70℃●3.3V工作电压●符合RoHS●低损耗应用:56GInfiniBandSDRDDR/QDR和FDR互连、HPC互连56GQSFP+直连铜电缆在56G网络应用场景中具有成本效益高,低损耗的铜缆解决方案,易天光通信的D...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块用途 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-14 14:27:00
- 「新手教程」介绍光模块的用途及分类
- 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块用途光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心产品。光模块的工作原理是进行光电和电光转换的光电子产品,光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块用途 光模块分类 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-12 11:12:00
- ETU-LINK光模块使用手册
- ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 光模块使用 光模块安装 ETU-LINK光模块 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
- 带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别
- 现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么你对40GQSFP+光模块的了解有多少呢?有多少种类型?他们之间又有哪些不同呢?想要知道答案的朋友们请接着看,下面易天带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别40GQ40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。SFP+光模块常用的可以分为三种类型,分别是QSFP-40G-SR4、QSFP-40G-LR4和40GLR4PSM。QSFP-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+光模块 万兆光模块 光模块类型 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-23 18:52:00
- 光模块的工作原理是怎样的?
- 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块生产厂家 光模块类型 光模块结构 光模块分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
- 【经验】为大家整理了以下几种常见的光模块类型
- 移动互联网的到来,光通讯作业的兴起。咱们每个人都和光通讯密不可分。球迷们能够拿起手机看直播,在外作业的人能够随时和爸爸妈妈视频通话,女性能够自主的网上购物。這些日子中的點點滴滴咱們都深受光通訊的影响。光模块,英文简称(opticalmodule),首要用于光通讯作业。它的效果首要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,经过光纤传送后,接纳端再把光信号转换成电信号。簡單的來說光模块是发射和接纳电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。光模块是可插进路由器、交换机、传输设备、等简直一切网络信号收发设备的收发器。光模块支撑热插拔操作以及供货商之间的互换支撑标准化,它还可以经过许多不同的物理介质传输信...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP光模块 光模块类型 光模块产品 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-19 15:13:00
- 什么是SFP光模块?有哪些分类?
- 现在市面上光模块的分装、种类有很多种,但是要深入了解的各种参数信息可不是一件简单的事情。就例如:SFP光模块和SFP+光模块,两者的外形、功能等差别并不是很大,对于一些人来说吗,区分两者就存在着一点的难度了。易飞扬通信将在本文详细介绍SFP光模块。SFP光模块是小型可热插拔光收发一体模块,在通信行业使用较广泛,SFP光模块有很多种类型,如:BIDI-SFP、电口SFP、CWDMSFP、DWDMSFP、SFP+光模块等。另外,对于同类型的XFP、X2、XENPAK光模块而言,SFP光模块不仅能与其直连,还具有成本较其更低的特点。什么是SFP光模块?SFP光模块的封装形式是热插拔小封装,目前最高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP光模块 SFP光模块分类 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 16:19:00
- 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
- 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 易飞扬光模块 10G光模块类型 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回